结果:找到"BUG 反馈 问题 HTML 样式",相关内容746条
- 立创EDA复制焊盘然后ctrl+v后卡死
- 我在使用立创EDA专业版时画了一个顶层焊盘,后想要复制已有的焊盘,结果CTRL+S再按CRTL+V系统直接卡死,按ESC没有用、保存文件也没有用,就一直显现一个这样的图标!
- 所属专栏: PCB设计 标签: 问题反馈 发帖人:Redibge 发帖时间:2023-06-14 09:59:00
- 板框的2D预览有问题
- 版本V1.9.16.ec2439,之前预览正常的板框在这个版本都出现了问题:不能正确识别板框,一定会渲染成矩形。测试很简单,什么都不用画,直接新建一个PCB,只画一个非矩形板框,2D预览都会这样,3D没问题
- 所属专栏: PCB设计 标签: BUG反馈 发帖人:nIODX 发帖时间:2022-11-21 20:41:00
- 专业版问题反馈
- 使用专业版自定义了2个类似器件,器件完整的设置了对应的符号和封装,在原理图上放置时均可以看到正确的符号图,但是当点击放置到原理图上时却不能正确的放置符号,2个符号相互颠倒了。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 问题反馈 发帖人:倔强啊韭菜 发帖时间:2022-03-26 10:05:00
- BUG反馈,图层叠放顺序
- 在绘制顶层电路图时,底层的焊盘覆盖在顶层之上,非常难看,希望技术人员解决。
- 所属专栏: PCB设计 标签: BUG反馈 发帖人:ujjzxc 发帖时间:2022-03-10 15:21:00
- 立创EDA中HTML元素错位
- 问题描述:在EDA标准版中,设计原理图时,点击一个元件,侧边栏中元件属性和自定义属性中的(好家伙,论坛的水印也不怎么样。。。。)【修改符号】,【报告错误】和【添加新参数】,【查看规格书】的HTML元素级别不同,导致使用第三方主题时,会导致两个内容的底部颜色不同。问题分析:通过查看不加载主题插件的HTML代码自定义属性的【添加新参数,查看规格书】被放在与.c_paralineclear类元素的同级,导致.clear的css属性clear:both;无法生效,故产生颜色不同问题。大概率是程序猿复制粘贴的锅.....这个不能怪插件,只是因为开发的时候用的都是白色背景,无法看出元素错位问题。(而且,...
- 所属专栏: 原理图设计 标签: BUG 反馈 问题 HTML 样式 发帖人:laodi 发帖时间:2021-05-16 22:36:00
- 立创EDA中HTML元素错位
- 问题描述:在EDA标准版中,设计原理图时,点击一个元件,侧边栏中元件属性和自定义属性中的(论坛的也不怎么样。。。。)【修改符号】,【报告错误】和【添加新参数】,【查看规格书】的HTML元素级别不同,导致使用第三方主题时,会导致两个内容的底部颜色不同。问题分析:通过查看不加载主题插件的HTML代码自定义属性的【添加新参数,查看规格书】被放在与.c_paralineclear类元素的同级,导致.clear的css属性clear:both;无法生效,故产生颜色不同问题。(而且,基本属性的【修改符号】,【报告错误】和自定义属性的【添加新参数】,【查看规格书】前两个放在同一个center元素中,后两个...
- 所属专栏: 原理图设计 标签: BUG 反馈 问题 HTML 样式 发帖人:laodi 发帖时间:2021-05-16 22:32:00
- 标签被错误剪切后,无法选中,如何才能删除?
- 标签被错误剪切后,无法选中,如何才能删除这些隐形标签呢?剪切的时候图方便,直接把标签里面的内容剪切走了。在EDA工具中不显示,但导出成pdf会显示出来,没办法选中,这个怎么办?!
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 问题反馈 发帖人:FrankDamon 发帖时间:2020-09-26 20:06:00
- 同时选中编辑多个物件的属性时,修改有时会不生效。
- 我同时选中了多个孔,将这些孔属性由锁定变为非锁定,第一次操作成功。第二次再进行相同操作时,就不再生效了。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 问题反馈 发帖人:夜雨星城 发帖时间:2020-03-31 10:01:00
- [立创EDA][使用问题反馈]克隆项目会丢失网络标签
- 立创EDA版本V6.3.22,克隆项目有时会丢失网络标签,如下图红圈所示。之前没有,似乎是在导出过一次BOM清单之后克隆会出现问题标签点还有,网络标签名消失,也搜索不到
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: [立创EDA] [问题反馈] 发帖人:ansami 发帖时间:2020-01-09 14:14:00
- [BUG?]苹果手机登录论坛后……
- 当我用我的se苹果手机自带浏览器登陆论坛,或者第三方Alook登陆论坛,论坛会切换到手机模式,但任何贴子都点开不了,只能切成电脑模式才行!望修复!
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: BUG反馈 发帖人:NoThing 发帖时间:2018-06-24 04:24:00
返回